Contattaci

Menù intestazione

Languages

UC-Cabinet - Quadri da sottosuolo

Quadri da sottosuolo in acciaio inossidabile con basamento in cemento adatti all'installazione di tutti i tipi di apparecchiature sia per connessione permanente che provvisoria.

Condividendo lo spazio con un numero sempre crescente di persone, aree pubbliche come strade, piazze e parchi saranno utilizzate con maggiore intensità, creando una forte domanda di soluzioni in grado di evitare il più possibile ostacoli a livello stradale.

 

GE Industrial Solutions, in qualità di fornitore leader di quadri stradali per le telecomunicazioni, l'energia e la TV via cavo, ha sviluppato allo  scopo una serie di quadri da sottosuolo. Tali quadri vengono installati nel sottosuolo e sono adatti all'installazione di tutti i tipi di apparecchiature sia per connessione permanente che provvisoria. La caratteristica principale dei quadri UC-Cabinet è il rimanere interrati sia in condizione di passività che in condizione di esercizio non cosituendo così ostacolo a livello stradale.

 

I quadri UC-Cabinet possono essere impiegati, anche per allacciamenti alla rete in occasione di mercati, fiere o altri eventi. Tuttavia, essi sono adatti anche a connessioni permanenti, distribuzione di energia a bassa tensione, connessioni in fibra ottica per varie applicazioni IT, o per l'installazione di apparecchiature di supporto per la telefonia mobile.

 

La parte superiore del quadro UC-Cabinet può essre rivestito dello stesso manto stradale per una perfetta integrazione con  l'ambiente circostante.

 

UC-Cabinet - Il principio della campana d'immersione

  • Il principio del quadro UC-Cabinet è basato sul principio della campana sommersa.
  • Una campana sommersa presenta sempre il lato superiore perfettamente ermetico e sigillato Nelle  normali condizioni, l'apertura è nella parte inferiore e quindi in caso di aumento del livello dell'acqua questaparte risulterà immersa.
  • Quando il livello dell'acqua  s'innalza ulteriormente , l'aria presente nell'unità chiusa ermeticamente viene compressa fino al punto in cui si raggiunge un equilibrio tra la pressione dell'aria e la forza esercitata dall'acqua; in quel momento il livello dell'acqua cessa di salire (legge di Boyle).
  • Anche se il quadro UC-Cabinet è totalmente immerso nell'acqua, per esempio in caso di allagamento, pioggia intensa, ecc. la bolla d'aria intrappolata nel compartimento a tenuta rimarrà di dimensioni sufficienti da evitare che il vano in cui è installata l'apparecchiatura venga in contatto con l'acqua.

Servizi Correlati